NO - text - CPR - Brannklasser

Brannverdier fra B til E  Kabler kan klassifiseres fra B2 til E. Dette gjøres ved bruk av brannprøver som måler flammespredning og varmeutvikling. I tillegg til disse to parametrene vil det også være ytterligere underkriterier for røykutvikling, brannfarlige dråper og utvikling av brannsyre. Sammen er en total oversikt over sikkerhetsnivået til kabelen opprettet i henhold til de definerte ytelsesklassene.

NO - text - Brandklasser - testning

Testning

Testkravene for de nye klassifikasjonene under Byggproduktregulering (CPR) er helt forskjellige og ikke identiske med gjeldende del-CPD. Bare gjeldende standard EN 60332-1 er den eneste som inngår i den nye europeiske klassen fra E til B. For eksempel vil det også kreve utvidet fabrikkinspeksjon og kontinuerlig sertifisering for å sikre at kablene oppfyller høyere CPR-klasser.

Efter de nye regelen trer i kraft, flytter CE-merket brannprøve for brannretarderte kabler fra oss som produsent til en tredjepart. I henhold til definerte testmetoder vil tredjeparter velge og teste to eller flere forskjellige kabler fra hver produktfamilie.I løpet av brannprøven måles i henhold til varmeutvikling og flammespredning. I tillegg til disse to parametrene vil det også være ytterligere kriterier for røyktetthet, brannfarlige dråper og syreutvikling under brann. Sammen er en total oversikt over sikkerhetsnivået til kabelen opprettet i henhold til de 7 definerte ytelsesklassene.

NO - CPR - Brannklaser - Testområder

Testområder

Kabelegenskaper regulert under den nye harmoniserte produktstandarden for kabler

  • Reaksjon på brann
  • Brannmotstand (brannsikkerhet)
  • Frigivelse av farlige partikler

Reaksjon på brann er definert som - en reaksjon av et materiale under spesifikke testbetingelser som bidrar til egen nedbrytning ved eksponering for brann. Denne prosessen innebærer følgende aspekter:

  • Flammespredning
  • Røyk
  • Brennbare dråper
  • Acid Development
  • Varme Development 

Brannbestandighet er definert som - evnen til et materiale til, innenfor en gitt periode, å oppfylle sin funksjonelle og integritetspesifikasjon under en standard brannsikkerhetstest. Denne prosessen innebærer følgende aspekter:

  • Strømforsyningens kontinuitet ved brann

NO - text - CPR - Brannklasser - Test anlegg

Testanlegg

Prysmian konsernet har flere interne steder som har blitt akkreditert av laboratoriene, slik at de kan fungere som et tredjeparts laboratorium som gjennomfører brannprøver på kabler i henhold til HLR-standarder.

  1. Prysmian Frankrike, Paron
  2. Prysmian Holland, Emmen
  3. Prysmian Finland, Pikkala
  4. Prysmian Norway, Drammen
  5. Prysmian Tyrkia, Tour
  6. Prysmian Tyskland, Nürnberg
  7. Prysmian UK, Bishopstoke
  8. Prysmian Spania, Vilanova - la Geltru


For eksempel er Spania akkreditert av ENAC, en uavhengig organisasjon med mer enn 25 års erfaring, og har blitt utpekt av den spanske regjeringen for å vurdere tekniske kompetanser i samsvar med internasjonale standarder. Dette tillater Prysmian Spania å identifisere tester, kalibrere og sertifisere i henhold til standarder godkjent av multilaterale anerkjennelsesavtaler signert av over 70 land. ENAC-akkreditering (1085 / LE2109) er også i samsvar med kriteriene i EN ISO / IEC 17025 brannprøvestandarder i henhold til EN50399 (HLR) standard.

I tillegg samarbeider Prysmian-gruppen med et stort antall eksterne og akkrediterte laboratorier i Europa, som gjennomfører tredjeparts testing og sertifisering av våre kabler.

  1. LCIE / ASEFA
  2. EFECTIS
  3. AENOR
  4. EZU
  5. BASEC
  6. BRE
  7. Inter-science Fire
  8. VDE
  9. SP
  10. TSE
  11. L.S. Fire Testing Institute SRL
  12. DEKRA

NO - edi col 2 - CPR - Sub-klassifikationer

CPR

Sub-klassifikasjoner

Tre ekstra klassifikasjoner for B2, C og D kabler

Under CPR-testing av kabler måles standarden for varmegenerering og flammespredning. Eksterne kabler testes for klasse B2, C og D også for røyktetthet, brannfarlige dråper og syreutvikling under brann

arrow-right arrow-right-strong Les mer

NO - edi 2 - CPR - Normer

CPR

23/06/2019

Normer

Kabler må overholde opplyste standarder

Elektriske kabler utgjør livsnerven i en bygning. Det er hvis de jobber som forventet. Men siden kabler pleier å se like ut, er det ikke nok bare å anta at de alle fungerer på samme måte.

arrow-right arrow-right-strong Les mer